Home » Blog » Quanto è caldo troppo caldo? La vera temperatura massima del tuo prodotto

Quanto è caldo troppo caldo? La vera temperatura massima del tuo prodotto

L'estate è alle porte e porta con sé alcune giornate calde e soffocanti. Questo è un ottimo periodo dell'anno per considerare il tuo prossimo prodotto e le condizioni termiche che può incontrare. Ci mette anche in una mentalità in cui sperimentiamo le temperature più calde a cui i nostri utenti finali possono sottoporre i nostri prodotti. Pensaci: le temperature torride della tua auto quando non lasci i finestrini aperti, le temperature calde che ti portano in spiaggia e ti siedi sulla sabbia assolata, o camminando a piedi nudi sul marciapiede.

Il caldo estivo non impedirà a nessuno di utilizzare i propri dispositivi preferiti, a meno che non diventino troppo caldi da gestire. La temperatura massima del tocco è un aspetto importante da considerare nell'esperienza dell'utente finale. In estate, sarà molto più facile per il tuo dispositivo raggiungere la temperatura massima del tocco. Come progettisti termici, dobbiamo tenerne conto.

Come determiniamo qual è la nostra temperatura massima di tocco?

Lo sentirai più di una volta quando parli di gestione termica e cioè "dipende". La temperatura massima consentita del dispositivo si basa su una serie di fattori diversi, ad esempio l'ambiente, la progettazione e l'applicazione del prodotto e il modo in cui ci si aspetta che gli utenti gestiscano il prodotto. Passiamo attraverso questi diversi parametri per arrivare al nocciolo della questione della temperatura massima.

Temperatura di tocco

Ricordate quell'auto oscenamente calda? Mettiamoci dentro, mettiamo le mani sul volante e allacciamoci le cinture. Probabilmente stai esitando solo a pensarci, giusto? Il sedile e la ruota sono troppo caldi per il comfort. Eri anche zenzero su come hai maneggiato la fibbia della cintura poiché non volevi essere bruciato dalla parte metallica. Questi sono tutti esempi di come la temperatura al tatto sia essenziale da considerare per l'esperienza dell'utente finale del tuo prodotto.

Soglia del dolore

La temperatura del tatto si basa sulla limitazione della pelle umana. La pelle umana può sopportare alcune temperature più elevate per brevi periodi di tempo prima che il dolore e il danno cellulare possano insorgere. Queste due limitazioni, dolore e danno, sono le ultime cose che i nostri utenti vogliono sperimentare con i nostri prodotti. La NASA ha pubblicato un fantastico riassunto di un nuovo approccio alla temperatura tattile. La NASA ha condotto alcuni dati empirici e ricerche su studi precedenti per sviluppare il proprio modello matematico di quali temperature sono consentite per il contatto costante della pelle. Essenzialmente, la nostra soglia del dolore per il calore dipende da quale area della pelle viene riscaldata, ma in generale varia tra 42C (pelle sensibile l'area del torace) a 45C (sui nostri piedi).

Tempo di contatto

Un altro fattore per determinare la temperatura massima del tocco è per quanto tempo un utente potrebbe essere a contatto con la superficie. La pelle può sopportare temperature più elevate per alcuni secondi prima che si verifichi dolore o danni alla pelle. Ecma International, un organismo responsabile della creazione di standard per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e l'elettronica di consumo, ha fissato alcune limitazioni ergonomiche per il tempo e la temperatura di contatto con la pelle. Lo standard ECMA-287 ha una tabella che suddivide le temperature consentite in base all'uso e al tempo previsto di contatto.

ECMA-287-Temperature-Limits-for-Skin-Contact

Tipo di materiale

Ecma International ha anche specificato il tipo di materiale in questa tabella poiché anche la temperatura massima di tocco è influenzata dal materiale. Supponiamo che la fibbia della cintura e il volante fossero entrambi alla stessa temperatura, poiché l'auto era seduta abbastanza a lungo da raggiungere l'equilibrio. Si nota che si è in grado di tollerare di toccare la ruota più della fibbia della cintura. Questo perché la conduttività termica della fibbia metallica è molto più alta della gomma o della pelle che abbiamo sulla ruota. Questa maggiore conduttività consente al calore di trasferirsi alla fibbia calda alla pelle relativamente più fredda più rapidamente del materiale sul volante.

Calcolo all'indietro alla temperatura massima

Dip-Brazed-Thermal-Management-Enclosures

Ora che abbiamo una temperatura massima esterna basata su ciò che i nostri preziosi utenti finali possono gestire comodamente, possiamo calcolare a ritroso la temperatura massima del nostro dispositivo. Se l'utente è in contatto diretto con il dissipatore di calore del dispositivo, è facile determinare la temperatura massima del dispositivo. Puoi collegare le tue condizioni a Genie e capire la temperatura delle superfici che l'utente toccherà.

In alcuni prodotti, il dispositivo sarà racchiuso in una custodia e dissipare il calore è un po 'più difficile. È necessario raffreddare il dispositivo per prestazioni e affidabilità, ma è necessario farlo in modo sicuro e non inacidire l'esperienza dell'utente con il prodotto. Potrebbe essere necessario uno studio più complesso nel caso di un recinto. Boyd Gli ingegneri sono esperti nello studio del trasferimento termico all'interno delle custodie e possono aiutarti. Contatta i nostri progettisti se hai bisogno di ulteriore aiuto.

Mentre stai soffrendo il caldo quest'estate, ricorda come i nostri prodotti potrebbero far soffrire i nostri utenti. Prenditi un po 'di tempo con una bella bevanda fresca e pensa a come puoi mantenere freschi anche i tuoi dispositivi elettronici.

Hai bisogno di aiuto per ridurre le temperature del tocco? Contatta il nostro team di ingegneri e possiamo aiutarti!

Articoli correlati

Potrebbe piacerti anche

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!