Home » Blog » Come selezionare la giusta tecnologia touchscreen

Come selezionare la giusta tecnologia touchscreen

Con tutte le diverse tecnologie e funzionalità touchscreen disponibili, come selezioni il miglior touchscreen per il tuo dispositivo?

Poiché i touchscreen continuano a crescere in popolarità come parte dei sistemi di interfaccia utente, la scelta della giusta tecnologia touchscreen sta diventando una decisione di progettazione critica. I touchscreen resistivi o i touch screen capacitivi proiettati (PCAP) offrono ciascuno una serie di vantaggi diversi. Data l'ampia varietà di opzioni touchscreen disponibili, come si seleziona quella che offre l'esperienza utente ottimale?

Sei cose da considerare quando si sceglie una tecnologia touchscreen

In questo blog, esamineremo sei domande chiave che dovresti porre all'inizio della fase di sviluppo del prodotto che ti aiuteranno a selezionare la tecnologia touchscreen ideale per il tuo prossimo progetto.

1) Qual è la destinazione d'uso del dispositivo?

Il primo passo è definire specificamente per cosa verrà utilizzato il dispositivo, in quanto ciò può dettare quali touchscreen sono fattibili. Ad esempio, il tuo display verrà utilizzato per un'applicazione militare in cui potrebbe essere soggetto a condizioni difficili, o lo schermo è destinato a un giocattolo economico in cui la durata potrebbe non essere una grande preoccupazione? Entrambe le situazioni richiederebbero tecnologie dello schermo con funzionalità, durata, registrazione degli input e prezzi diversi. Una volta ristretto l'uso previsto per il display, il passo successivo è capire quali funzionalità sono necessarie.

2) Quali funzioni touch sono necessarie?

Gli utenti dovranno selezionare solo singoli ingressi con un dito sul dispositivo? In tal caso, un touchscreen resistivo standard a 4 fili può essere un'opzione perfetta, poiché la sua semplice costruzione lo gestisce senza aggiungere molti costi. Tuttavia, se gli utenti devono ingrandire, scorrere o attivare funzionalità con più punti di contatto, la selezione verrà restringita alle schermate con funzionalità multi-touch, ad esempio un capacitivo proiettato (PCAP) o uno schermo multi-touch resistivo (RMTS).

3) Come verrà attivato il touchscreen?

Dati i diversi modi in cui i touchscreen registrano gli input, i progettisti di prodotti devono considerare come verrà attivato lo schermo. L'utente indosserà guanti o utilizzerà un altro oggetto come una matita o uno stilo) per toccare lo schermo? In tal caso, potrebbero essere necessari tipi specifici di touchscreen per la registrazione di tali input. Mentre la sensibilità di un touchscreen capacitivo proiettato può essere regolata per registrare determinati stilo e guanti, l'oggetto utilizzato deve essere in grado di interrompere il campo capacitivo. Per le applicazioni in cui è possibile utilizzare altri dispositivi di input, un modulo touch screen resistivo è una scelta ottimale in quanto può registrare gli ingressi da quasi tutti gli oggetti.

4) Qual è l'ambiente in cui verrà utilizzato il touchscreen?

Un altro fattore cruciale da considerare è dove verrà attivato il touchscreen. Sarà soggetto a detergenti aggressivi in un ambiente medico? Sarà utilizzato in un ambiente industriale, dove potrebbe essere soggetto a impatti ripetuti? Se la durata o la pulibilità sono una preoccupazione critica, la tecnologia PCAP è ideale dato che il danneggiamento del vetro di copertura non altera la sua capacità di registrare correttamente gli input. Per ambienti più delicati, gli schermi resistivi possono soddisfare i requisiti di prestazioni senza costi aggiuntivi

5) Qual è il prezzo?

Mentre il costo dei touchscreen PCAP continua a diminuire man mano che la tecnologia diventa più popolare, i touchscreen resistivi tendono ancora ad essere l'opzione più economica. Se stai cercando un modulo touch screen per un semplice giocattolo, gioco o altra applicazione economica, qualcosa di più di un semplice touchscreen resistivo a 4 fili può aggiungere costi inutili al dispositivo. Tuttavia, nel caso di un computer, uno smartphone o un'altra applicazione costosa che richiede un aspetto di fascia alta, uno schermo capacitivo proiettato può valere il costo aggiuntivo.

6) Quante attuazioni deve gestire il touchscreen?

Diverse costruzioni touchscreen sono classificate per diversi numeri di attuazioni. Un touchscreen resistivo a 4 fili o 8 fili può essere ottimale per un dispositivo che deve rimanere preciso solo per poche migliaia di azionamenti, mentre un touchscreen a 5 fili è una scelta migliore se il dispositivo richiederà un utilizzo significativamente maggiore. Tuttavia, se un display deve gestire milioni di azionamenti, uno schermo capacitivo proiettato sarebbe l'ideale in quanto può mantenere la sua precisione su ingressi quasi infiniti.

Mentre queste domande sono un ottimo inizio, questo è tutt'altro che un elenco esaustivo di variabili da considerare quando si decide la tecnologia touchscreen ottimale. To discuss your project needs and to talk about custom solutions, reach out to one of our experts.

Articoli correlati

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Potrebbe piacerti anche

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!