Home » Blog » Progettazione termica: accettazione da parte dell'utente del prodotto - Parte 2

Progettazione termica: accettazione da parte dell'utente del prodotto - Parte 2

L'industria-ferroviaria-e-Boyd-Solutions

08, 2018 gennaio

In un precedente post del blog, discutiamo l'importanza dell'accettazione del prodotto da parte dell'utente. Abbiamo esaminato un'altra recensione dei prodotti per laptop da gioco che si è concentrata fortemente sulla soluzione di gestione termica e sulle sue carenze. Il laptop ad alte prestazioni si è riscaldato in aree scomode per l'utente e ha generato una quantità di distrazione di rumore con le sue ventole. Questo articolo è stato un esempio di come non vuoi che il tuo design termico sia al centro della tua recensione del prodotto.

portatile

Una grande recensione del prodotto di progettazione termica

Recentemente, abbiamo trovato un'altra recensione da confrontare con la prima che abbiamo analizzato. La recensione di Wired del laptop da gioco HP Omen 15 è l'esempio perfetto di come la soluzione di gestione termica dovrebbe essere discussa in una recensione del prodotto. Invece della soluzione di gestione termica che prende il titolo, c'è solo un breve paragrafo che discute il design termico:

La revisione del prodotto Thermal Design

computer portatile nero

"Il modello 2017 porta molti aggiornamenti sotto il cofano, la maggior parte dei quali sono termici nel design. Un sistema a doppia ventola, prese d'aria riposizionate e più tubi di calore portano un aumento del 22% del flusso d'aria all'interno del sistema, che fa davvero un ottimo lavoro nel mantenere le cose fresche. Il sistema non si riscalda mai sotto carico e le ventole non sembrano nemmeno dover lavorare così duramente come fanno sui sistemi concorrenti. Dite quello che volete sul modo in cui appare, ma Omen 15 non si scioglierà".

Successo!

Non solo l'autore indica che HP ha fatto "un ottimo lavoro nel mantenere le cose fresche", ma continua a concentrarsi sul design estetico del laptop. Ciò che è più importante per i laptop da gioco è la performance. I computer più caldi hanno la brutta abitudine di rallentare l'elaborazione e il ritardo. Mentre l'aspetto di un laptop da gioco è importante, un giocatore continuerà a maledire una macchina che è in ritardo e distrugge le statistiche per cui hanno lavorato così duramente.

Thermal-Design-Product-Review-HP-Omen-15-Front-View

Giudicare un libro (Note) sulla sua copertina

L'aspetto effettivo del tuo laptop può essere una questione di opinione, che potresti trovare ad alcuni utenti piace e ad altri no. L'HP Omen 15 sembra aver combinato la combinazione di colori dell'SR-71 Blackbird e con il design del corpo di un F-22 Raptor. Entrambi gli aerei sono macchine altamente ingegnerizzate e ad alte prestazioni. Forse HP vuole trasmettere lo stesso livello di prestazioni ed eccellenza con il design di Omen 15. Ad ogni modo, se il tuo problema più grande è come appare il tuo prodotto come se fosse stato preso da un film di fantascienza negli anni '1980, diremmo che il tuo design termico ha successo.

F-22 Raptor
SR-71 Merlo

Successo della progettazione termica

Cosa puoi fare per garantire un ottimo design termico? Inizia all'inizio del ciclo di progettazione. Gli strumenti di progettazione dei dissipatori di calore come Genie possono aiutarti durante gli studi di fattibilità. Prima inizi a considerare come verranno raffreddati i tuoi componenti caldi, maggiori sono le possibilità di avere una recensione del prodotto di progettazione termica buona come questa.

Articoli correlati

Potrebbe piacerti anche

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!