Home » Blog » Lancio di WSF-M con il duplicatore termico k-Core®

Lancio di WSF-M con il duplicatore termico k-Core®

La United States Space Force (USSF) si prepara per un lancio esaltante il 2024 marzo. USSF-62, un satellite avanzato, è pronto a viaggiare in orbita, armato con l'innovativa tecnologia del duplicatore k-Core® di Boyd. Questa missione prevede il lancio inaugurale di un satellite militare Weather System Follow-on (WSF) a bordo di un razzo Falcon 9 dal Western Range in orbita polare.

Boyd vola in alto con il duplicatore k-Core ® al lancio dell'USSF-62

USSF-62: Pionieri del cosmo

Cosa rende speciale l'USSF-62?

USSF-62 esemplifica l'abilità dell'ingegneria aerospaziale e migliorerà la comunicazione globale, le previsioni meteorologiche e la ricerca. Dotato di sensori avanzati che offrono informazioni atmosferiche in tempo reale, questo lancio aiuterà le operazioni militari e la risposta ai disastri. Orbitando in una traiettoria polare, USSF-62 fornisce una copertura mondiale e cattura i modelli meteorologici da un polo all'altro.

USSF 62 Pionieri del cosmo
USSF-62 migliorerà la comunicazione globale e le previsioni meteorologiche offrendo una copertura mondiale catturando i modelli meteorologici da un polo all'altro

WSF-M: UN NESSO DI COMUNICAZIONE GLOBALE

Che cos'è WSF-M?

Il Weather System Follow-on - Microwave (WSF-M) della U.S. Space Force (USSF) funziona come un sistema satellitare ambientale operativo avanzato per il Dipartimento della Difesa (DoD). I sistemi satellitari WSF-M sostituiscono le capacità di previsione meteorologica a microonde dei satelliti DMSP, consentendo un migliore monitoraggio dei modelli meteorologici della Terra dallo spazio.
FSM M Mission_1018_690x874

WSF-M: Migliorare il monitoraggio meteorologico militare

Il satellite a microonde Weather System Follow-on sfrutta la tecnologia a microonde all'avanguardia per raccogliere dati atmosferici e oceanici critici e consente previsioni meteorologiche altamente accurate, in particolare per le vaste regioni marittime. Questa capacità rafforza le operazioni militari fornendo informazioni essenziali per un processo decisionale informato in merito a schieramenti, manovre e pianificazione strategica.

La capacità del WSF-M rafforza le operazioni militari, consentendo un processo decisionale informato in merito a schieramenti, manovre e pianificazione strategica

USSF-62 spicca il volo con il duplicatore k-Core®

Il duplicatore k-Core® di Boyd rivoluziona le strutture dei veicoli spaziali combinando un guscio in fibra di carbonio con un nucleo in grafite pirolitica ricotto (APG). La scocca in fibra di carbonio offre leggerezza, resistenza e integrità strutturale, mentre il nucleo APG conduce efficacemente il calore lontano dai componenti critici del veicolo spaziale per una gestione termica ad alte prestazioni.
Boyds k Core Doubler 566x300 1
Boyd k Core Doubler 2 566x300 1

Il duplicatore k-core® di Boyd: potenziamento dei sistemi satellitari WSF-M

La missione USSF-62 richiede un satellite ad alte prestazioni per monitorare i modelli meteorologici della Terra. La tecnologia del duplicatore termico k-Core® di Boyd utilizza un guscio leggero in fibra di carbonio che racchiude un nucleo in grafite pirolitica ricotto (APG) appositamente formulato. Offre un'efficiente gestione termica con un'eccezionale resistenza e rigidità, ottenendo al contempo una significativa riduzione del peso. L'integrazione del duplicatore k-Core® in USSF-62 consente al satellite WSF-M di perdere peso, riducendo i costi di lancio e migliorando la funzionalità.

Guidare il successo: la gestione termica di Boyd con k-Core® Doubler

Le soluzioni di gestione termica di Boyd sono in sinergia con la nostra tecnologia di duplicazione k-Core® per aumentare l'efficienza e l'efficacia di USSF-62. Il design leggero del duplicatore k-Core® riduce il carico termico complessivo sul sistema di gestione termica, offrendo una soluzione più elegante ed efficiente. Il nostro coinvolgimento in USSF-62 va oltre la semplice fornitura di componenti; Siamo partner dell'innovazione. La nostra esperienza nella gestione termica e la tecnologia all'avanguardia dei duplicatori k-Core® vengono sfruttate per potenziare i sistemi satellitari WSF-M.

Innova con Boyd

Attingendo a decenni di inestimabile esperienza e competenza, Boyd è all'avanguardia nell'innovazione progettando, producendo e fabbricando soluzioni termiche e di materiali ingegnerizzati all'avanguardia in diversi settori.

Le nostre eccezionali capacità di ingegneria, produzione e collaudo, supportate da dati completi e tecnologie all'avanguardia, ci consentono di sviluppare soluzioni innovative su misura per applicazioni specifiche. Che si tratti del k-Core® Doubler per la missione USSF-62 o dei pannelli di radiazione di grafite incapsulati K-Core® per la missione DART, Boyd si dedica a guidare la prossima generazione di missioni spaziali e i progressi nei settori che richiedono soluzioni di gestione termica all'avanguardia.

Sfruttando la nostra vasta esperienza nella scienza dei materiali, identifichiamo attivamente i materiali e i componenti necessari per creare soluzioni innovative che danno priorità alle prestazioni, all'affidabilità e all'efficienza energetica. Per esplorare l'intera gamma di soluzioni per la scienza termica e dei materiali di Boyd o per discutere in dettaglio i requisiti del tuo progetto, visita il nostro sito Web o parla con i nostri esperti.

Articoli correlati

Potrebbe piacerti anche

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!