Esempio di applicazione (case study) su Solar Team Twente

Dettagli del progetto

Cliente: Squadra Solare Twente

Applicazione: Motore per auto solari

Technology: aletta brasato

Industria: Ricerca / Energia verde

Posizione: Twente, Paesi Bassi

Sfida

Nel maggio del 2015 Aavid, divisione termica di Boyd Corporation, a Bologna, l'Italia ha ricevuto una richiesta urgente dal nostro team di corse studentesche preferito -Solar Team Twente dall'Università di Twente.

Avevano progettato, costruito e testato un'auto solare straordinaria con una sola ambizione: vincere il World Solar Challenge 2015 guidando attraverso il deserto australiano. In 2012 Aavid aveva sviluppato una soluzione di raffreddamento per la loro elettronica di controllo a energia solare. Ora avevano bisogno di una riduzione dei pesi radicali per contribuire a migliorare le prestazioni dell'auto solare.

Il tempismo era breve. Per raggiungere la scadenza della qualifica di gara, dovevamo concettualizzare, analizzare, costruire, testare e fornire soluzioni di raffreddamento prototipo in poche settimane. Lavorando a stretto contatto con il Solar Team Twente, è esattamente quello che abbiamo fatto.

Soluzione

La soluzione attualmente utilizzata dal team era stata sviluppata da Aavid a Bologna, Italia, nel 2012. Era costituita da alette in alluminio brasate su una piastra. Durante i test pre-gara del 2013, il team aveva che il dissipatore di calore in funzione era "troppo freddo per poter essere efficaci". Con un peso di 0,74 kg (1,6 libbre), la soluzione di raffreddamento era chiaramente di dimensioni troppo grandi e di peso eccessivo, e le prestazioni troppo elevate per il ridotto carico termico adottato.

Dovevamo ottimizzare il progetto velocemente per ridurre il peso e garantire, allo stesso tempo, prestazioni termiche adeguate. La nostra analisi del problema ha dimostrato che potevamo ridurre notevolmente l'altezza e l'inclinazione dell'aletta. Il team ha deiso di continuare il processo di assemblaggio con piastre brasate facendo in modo che lo spessore dell'aletta e della base fossero della misura minima necessaria per la brasatura.

Il modello ha dimostrato che Aavid poteva ridurre il peso della soluzione termica del 50% raggiungendo i 0,36 kg (0,8 libbre) e, di conseguenza, rispettare i requisiti termici. Aavid ha creato le alette di alluminio, usato ilo CNC per lavorare la base, brasato e sabbiato l'intera struttura, e applicato una finitura nera anodizzata per migliorare il trasferimento.

Solar team Twente ha completato il test e i risultati sono stati esattamente quelli previsti da Aavid: grandi prestazioni con metà peso. Buona fortuna a Solar team Twente in Australia!

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!