I tubi di calore a conduttanza costante (CCHP) scanalati assialmente di Boyd forniscono un trasferimento termico insuperabile di carichi termici elevati su distanze superiori a 3 metri e possono costare meno da fabbricare rispetto ai tubi di calore con stoppini convenzionali.
I tubi di calore (heat pipe) scanalati in senso assiale a conduttanza costante sono ideali per la gestione termica di applicazioni satellitari. Per quanto riguarda il raffreddamento degli alloggiamenti elettronici, le capacità di trasferimento a lunga distanza delle soluzioni con tubi di calore (heat pipe) sono efficaci per aumentare la flessibilità del progetto, e danno inoltre agli ingegneri la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di opzioni per il raffreddamento dei componenti elettronici che si trovano in posizioni problematiche.
I tubi di calore (heat pipe) scanalati in senso assiale funzionano al meglio dove la gravità non è un fattore determinante, come nelle configurazioni orizzontali o nelle applicazioni aerospaziali e satellitari. I tubi di calore (heat pipe) scanalati in senso assiale sono funzionali nel rimandare il condensato all'evaporatore.
I tubi di calore (heat pipe) scanalati in senso assiale con scanalature a spirale sulla parete interna permettono al materiale poroso di respingere efficacemente verso l'evaporatore il condensato dalle superfici più fredde dove il fluido di lavoro si condensa.