Home » Blog » Miglioramento dell'intelligenza artificiale: implementa il superchip NVL72 GB200 di NVIDIA in modo più semplice e veloce con i sistemi di raffreddamento a liquido modulari di Boyd

Miglioramento dell'intelligenza artificiale: implementa il superchip NVL72 GB200 di NVIDIA in modo più semplice e veloce con i sistemi di raffreddamento a liquido modulari di Boyd

Il futuro dell'intelligenza artificiale: alimentato da un raffreddamento efficiente

Infrastruttura ad alta efficienza energetica Nvidia

I modelli linguistici di grandi dimensioni dell'intelligenza artificiale stanno ora superando i 1 trilioni di parametri, rendendo essenziale la tecnologia di nuova generazione. Questa nuova era dell'informatica basata sull'intelligenza artificiale dà priorità all'efficienza energetica, all'accelerazione, al networking e allo storage. Il GB200 NVL72 di NVIDIA affronta queste sfide, ma per sbloccare il suo pieno potenziale è necessario un raffreddamento affidabile, efficiente e facile da implementare. I rack GB200 NVL72 raffreddati a liquido riducono significativamente l'impronta di carbonio e il consumo energetico di un data center. Questi sistemi aumentano la densità di calcolo, ottimizzano lo spazio e supportano la comunicazione GPU ad alta larghezza di banda e bassa latenza all'interno di ampie architetture di domini NVLink. Il GB200 offre prestazioni 25 volte superiori allo stesso livello di potenza rispetto all'infrastruttura raffreddata ad aria H100, risparmiando al contempo acqua. Le innovative soluzioni di raffreddamento modulari di Boyd garantiscono che i data center basati sull'intelligenza artificiale funzionino al massimo delle prestazioni e dell'efficienza energetica, rendendoli essenziali per sfruttare tutte le funzionalità del GB200 di NVIDIA in modo facile da implementare.

Boyd: Raffreddamento dell'intelligenza artificiale con precisione ed efficienza

Boyd sa che soddisfare le esigenze di elaborazione imminenti richiede più del semplice raffreddamento; Richiede precisione, efficienza e integrazione senza soluzione di continuità. Le nostre soluzioni complete semplificano l'implementazione, massimizzano le prestazioni e migliorano la densità di elaborazione.
Sistemi di raffreddamento per data center Intelligenza artificiale all'avanguardia 740x415 1

Integrazione semplificata di GB200 con il raffreddamento di Boyd

Integrazione GB200 semplificata con Boyds Cooling 566x300 1
Boyd semplifica l'implementazione del GB200 NVL72 di NVIDIA offrendo un sistema di raffreddamento a liquido completo plug-and-play che semplifica l'approvvigionamento, l'assemblaggio, l'installazione e l'avvio. Il nostro sistema si integra perfettamente con il superchip GB200 NVL72 nel tuo data center, garantendo un processo di configurazione fluido. Ottimizziamo ogni componente in modo che funzioni in modo coerente, semplificando l'implementazione efficiente della tecnologia avanzata di NVIDIA .

Raffreddamento di precisione per le massime prestazioni del GB200

Boyd ottimizza con precisione le soluzioni di raffreddamento per massimizzare le prestazioni del GB200 di NVIDIA. Progettiamo piastre di raffreddamento, circuiti di raffreddamento a liquido, collettori rack e sistemi CDU per migliorare l'ecosistema GB200 . Ottimizzando le prestazioni, garantiamo che il tuo data center funzioni al massimo dell'efficienza.

Espansione delle capacità dell'intelligenza artificiale: raffreddamento efficiente per una maggiore densità

Le innovative soluzioni di raffreddamento di Boyd aumentano la densità di calcolo senza espandere l'ingombro di un data center. Aumenta le operazioni riducendo al minimo lo spazio e il consumo energetico con i nostri sistemi di raffreddamento ad alta efficienza energetica per potenziare le tue capacità di intelligenza artificiale senza compromettere la sostenibilità.

Pionieristico del raffreddamento AI con Boyd

Boyd e NVIDIA guidano la carica nel rendere la nuova era dell'informatica più fresca ed efficiente. La nostra partnership dimostra l'impegno a fornire un raffreddamento sostenibile e ad alte prestazioni per le applicazioni informatiche di prossima generazione. Collabora con noi per sfruttare il nostro ricco patrimonio, la nostra esperienza e le nostre capacità nello sviluppo di sistemi all'avanguardia che offrono soluzioni di raffreddamento efficienti dal punto di vista energetico e ad alte prestazioni su misura per le tue esigenze. Per saperne di più sulle nostre innovative soluzioni di raffreddamento o per discutere le esigenze del tuo progetto, fissa una consulenza con i nostri esperti per vedere come la nostra esperienza può aumentare l'efficienza e le prestazioni del tuo data center.

Articoli correlati

Potrebbe piacerti anche

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!