Dalla serigrafia alla stampa digitale alla stampa a fritta, ci sono diverse tecniche utilizzate a Boyd per stampare su vetro.
Per garantire il successo di qualsiasi applicazione di stampa su vetro, ci sono numerosi fattori che vanno presi in considerazione come il tipo di vetro, la tinta intrinseca del vetro, il tipo di inchiostro, il colore dell'inchiostro, il processo di polimerizzazione e le condizioni ambientali. Tuttavia, un fattore cruciale che deve essere determinato è il metodo di stampa. Il vetro può essere stampato utilizzando una delle tre tecniche: serigrafia, stampa digitale o stampa fritta. Mentre tutti questi metodi supportano diverse forme, dimensioni, spessori, tipi di occhiali e consentono l'uso di più colori, ci sono pro e contro unici che li contraddistinguono.
Serigrafia su vetro
Il primo passo è definire specificamente per cosa verrà utilizzato il dispositivo, in quanto ciò può dettare quali touchscreen sono fattibili. Ad esempio, il tuo display verrà utilizzato per un'applicazione militare in cui potrebbe essere soggetto a condizioni difficili, o lo schermo è destinato a un giocattolo economico in cui la durata potrebbe non essere una grande preoccupazione? Entrambe le situazioni richiederebbero tecnologie dello schermo con funzionalità, durata, registrazione degli input e prezzi diversi. Una volta ristretto l'uso previsto per il display, il passo successivo è capire quali funzionalità sono necessarie.
Stampa digitale su vetro
La stampa digitale su vetro funziona come una normale stampante a getto d'inchiostro, dove l'unico requisito è il file artistico digitale da stampare. Offre una maggiore flessibilità in termini di modifica dei progetti all'ultimo minuto. A differenza della serigrafia, in cui qualsiasi variazione di progettazione richiede la costruzione di un nuovo schermo, la modifica di un file artistico per la stampa digitale è semplice e veloce. Questo lo rende un'ottima scelta per la prototipazione e l'ottenimento di prodotti time-to-market più rapidi. Ma è importante notare che gli inchiostri utilizzati per la stampa digitale su vetro sono più sottili rispetto agli inchiostri impiegati nella serigrafia. Quindi, mentre si lavora con tonalità chiare o pastello, possono essere necessari più strati per ottenere un livello sufficiente di opacità. Ciò può portare ad un aumento dello spessore e può porre sfide nel processo di incollaggio ottico. A differenza della serigrafia, in cui viene stampato un colore alla volta, la stampa digitale consente anche la stampa di tutti i diversi colori contemporaneamente. La stampa digitale su vetro è attualmente in continuo sviluppo per accogliere più tipi di inchiostri.
Stampa Frit su vetro
La stampa fritta è simile alla serigrafia ad eccezione dell'inchiostro utilizzato e del processo di polimerizzazione. Un esclusivo inchiostro di vetro in polvere viene serigrafato sul vetro e polimerizzato durante il processo di tempra a caldo. Il calore fonde l'inchiostro al vetro, offrendo una forte adesione e rendendo difficile rimuovere o graffiare l'inchiostro. Poiché la stampa frit offre la massima durata tra tutte le tecniche, è ideale per applicazioni in cui il vetro è regolarmente esposto a condizioni ambientali difficili che si trovano comunemente nei settori della difesa, industriale ed eMobility. Tuttavia, è anche il metodo di stampa più costoso e, quindi, non così frequentemente impiegato. Mentre la stampa fritta può essere eseguita su vetro temperato a caldo, generalmente non può essere utilizzata per vetro rinforzato chimicamente, poiché lo spessore del vetro deve essere superiore a 2 mm per il processo di stampa fritta. I colori fritti sono anche limitati al nero, al bianco e ad alcuni grigi.
Riunendo il giusto mix di funzionalità e durata per la vostra applicazione personalizzata, gli esperti di Boyd possono non solo aiutarvi a selezionare la tecnica di stampa più adatta per la vostra applicazione in vetro, ma anche supportare le vostre esigenze di stampa e incollaggio del vetro dalla prototipazione alla produzione. To learn more about Boyd’s bonding solutions, schedule a consultation with our experts.