Flusso di bypass ducted Versus
Le prestazioni del dissipatore di calore sono influenzate direttamente dal modo in cui l'aria scorre attraverso o intorno alle alette del dissipatore di calore. I condotti aiutano a focalizzare il flusso d'aria attraverso le alette, massimizzando la quantità di fluido che è a diretto contatto con la superficie delle alette. This directly impacts flow resistance, which is limited by the "strength" of the fan or blower generating the flow. Se lasciamo fluire l'aria attorno al dissipatore di calore, questo è considerato flusso di bypass. Definiamo le differenze tra canalizzato, bypass e flusso libero.
Flusso canalizzato
Quando il fluido viene alimentato attraverso un canale sigillato o un condotto che forza tutto il fluido attraverso le alette del dissipatore di calore, tale flusso è considerato canalizzato. La parte superiore del condotto dell'aria è a contatto con le punte delle pinne.

Flusso di bypass
Il flusso di bypass è una modifica del flusso canalizzato, in cui le pareti del canale sigillato non sono proprio contro i bordi del dissipatore di calore. Questo spazio extra tra il dissipatore di calore e le pareti del canale consente al flusso di bypassare le alette, da cui il nome.
In genere ci riferiamo al bypass verticale come spazio aggiuntivo aggiunto tra la punta delle alette e la parte superiore del condotto. Il flusso del fluido sarà in grado di muoversi più liberamente nello spazio sopra le pinne.

Se aggiungiamo spazio libero ai lati del dissipatore di calore, questo è considerato gioco orizzontale. Se la larghezza del bypass orizzontale è maggiore dello spazio tra le alette, il fluido può viaggiare più liberamente nel bypass che tra le alette.

Flusso canalizzato e flusso libero
Il flusso è considerato "flusso libero" se il dissipatore di calore non ha un condotto ben definito o il condotto è abbastanza lontano dai bordi del dissipatore di calore. Il flusso libero è comune nelle applicazioni di convezione naturale, ma potrebbe esserci una convezione forzata che può avere una situazione di flusso libero. Un esempio potrebbe essere un involucro che ha una ventola che soffia aria nel sistema, con griglie o perforazioni che consentono l'aria.

Nella maggior parte dei software di simulazione, ci deve essere una sorta di confine per limitare la quantità di calcolo che il programma subisce. Altrimenti, chiederai al tuo computer di calcolare più del necessario.
Canalizzazioni in Genie
Genie has a few different options when it comes to defining flow for your thermal simulation. Per impostazione predefinita, Genie dispone di un flusso indotto per tutti e tre i tipi di flusso nella parte Definizione flusso di un progetto. Un tipo di flusso, flusso fisso standard, ha la possibilità di aggiungere un flusso di bypass attorno al dissipatore di calore.
Imitare il flusso libero in Genie
Puoi imitare il flusso libero in Genie aumentando sia il bypass verticale che orizzontale. Aggiungendo tutto questo spazio extra, si riduce l'influenza di eventuali strati limite generati dalle pareti del condotto e si lascia che il flusso che agisce sul dissipatore di calore sia senza ostacoli. Assicurati solo di utilizzare una velocità di flusso anziché una portata. La portata è volumetrica e, aumentando l'area del flusso, si riduce drasticamente la velocità effettiva.

Ecco fatto, flusso canalizzato contro bypass. Try it out in Genie in the Flow Definition page of your project! Prova ciò che funziona meglio per il design del tuo dissipatore di calore personalizzato. If you need some assistance in determining the constraints of your flow, Contact Us to talk with experienced Boyd Design Engineers.