Home » Blog » Cosa sono i dissipatori di calore a pinna incollata?

Cosa sono i dissipatori di calore a pinna incollata?

Dissipatore di calore a pinna incollata: cos'è e come si confronta con altri dissipatori di calore?

Genie has a bonded fin heat sink as one of the options available to you in the Technology Matrix. Per chi non li conosce, un dissipatore di calore ad alette incollate è composto da 3 parti principali: una base con scanalature, alette e un adesivo per "incollare" le alette alla base. Da qui il nome "Bonded Fin Heat Sink".

Basi con pinne incollate:

Basi estruse da una pressa di estrusione multi-ton

La base può essere realizzata in vari modi. Nel mondo della gestione termica e della produzione, le basi estruse sono il metodo preferito. La lega di alluminio estruso ha una grande conduttività termica e l'estrusione è abbastanza facile da gestire quando si tratta di produzione e manodopera.

Basi del dissipatore di calore Hog da un blocco di metallo

Un'altra opzione per fare basi è quella di prendere grandi lastre di metallo e lavorare un mucchio di scanalature per le alette. Questo può essere un po 'meno preciso (quando si utilizza la sega) o richiede tempo e lavoro (se la fresatura). Generalmente, questi metodi vengono utilizzati esclusivamente per prototipi o piccole tirature.

Ho lanciato... Una base in alluminio!

La fusione è anche un'opzione per grandi quantità. Ma la fusione richiede un grande investimento iniziale in uno stampo e si sacrifica una grande quantità di prestazioni termiche utilizzando un alluminio pressofuso. Queste leghe hanno una conduttività termica molto inferiore rispetto ai cugini estrusi o lavorati. Mentre queste sono alternative utili, le basi lavorate sono buone per piccole quantità e le basi personalizzate del dissipatore di calore ad alette incollate e le basi estruse sono ottime per la produzione.

Divertimento con le pinne:

Per la maggior parte, tutte le alette sono tagliate dal brogio della bobina. Un pugno progressivo taglia pezzi corti di un'enorme bobina di metallo sottile per fare le pinne. Un'altra macchina raddrizza le alette in modo che si adattino alle scanalature della base del dissipatore di calore. Il calcio della bobina può essere disponibile in una varietà di spessori standard e altezze standard, quindi questi possono essere miscelati e abbinati a tutti i tipi di basi.

Tempo di incollaggio di qualità:

Quando hai la tua base e le tue pinne, sei pronto per metterle insieme per creare il tuo assemblaggio del dissipatore di calore ad alette incollate. Tipicamente, una resina epossidica termicamente conduttiva viene utilizzata per legare le alette nelle scanalature della base. Queste scanalature sono appositamente progettate per bilanciare la necessità di adesione riducendo al minimo la quantità di resina epossidica tra le alette e la base. Mentre le resine epossidiche utilizzate per l'incollaggio sono create per trasferire più calore possibile, non sono ancora così conduttive all'alluminio. L'efficacia di questo design si basa sul mantenere questo strato il più sottile possibile. Una volta messo tutto insieme e lasciato che la polimerizzazione epossidica, ti sei procurato un dissipatore di calore ad alette incollate.

base del dissipatore di calore ad alette incollate

Il quadro generale per un dissipatore di calore ad alette incollate:

Un dissipatore di calore ad alette incollate presenta alcuni vantaggi rispetto ad altre tecnologie di dissipazione di calore. Per uno, il rapporto di aspetto tra lo spazio tra la fessura e l'altezza delle alette supera qualsiasi cosa tu possa produrre con l'estrusione. È possibile ottenere un rapporto 60:1 con un gruppo di alette incollate, in cui le estrusioni possono arrivare solo fino a un rapporto 20:1. Oltre alle proporzioni, hai l'altezza pura rispetto ad altre tecnologie. Le applicazioni che hanno più altezza verticale disponibile possono sfruttare le alette alte fino a 6" per generare più superficie per il trasferimento di calore. Laddove i costi degli utensili sono simili ai dissipatori di calore estrusi, si paga di più per la maggiore flessibilità di progettazione con manodopera e tempi di assemblaggio. Rispetto ad altri tipi di pinne assemblate, le pinne incollate sono economiche.

Dissipatore di calore ad alette incollate con alette alte

Ecco fatto: un dissipatore di calore con alette incollate

Try out a bonded fin heat sink in Genie or discuss how you can use one in your application with Boyd Design Engineers.

Articoli correlati

Potrebbe piacerti anche

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!