Home » Blog » Dissipatori di calore con alette a cerniera (zipper fin): una soluzione interconnessa

Dissipatori di calore con alette a cerniera (zipper fin): una soluzione interconnessa

Cosa sono le pinne con cerniera?

Le cerniere sono un'invenzione pulita in quanto possono collegare uniformemente due pezzi di materiale in un singolo foglio di materiale. Utilizzando una geometria specializzata a incastro, è possibile realizzare collegamenti continui. Ciò semplifica la gestione di un singolo componente intero con cerniera invece di manovrare una moltitudine di singoli pezzi. Quando vogliamo usare una grande quantità di alette sottili su un dissipatore di calore, sarebbe una seccatura assemblare ogni singola pinna. Ed è proprio qui che entrano in gioco i dissipatori di calore con alette a cerniera (zipper fin).

Zipper-on-Polar-Fleece-Jacket
Zipper-Fin-Stack

Le alette della cerniera sono fogli di metallo che vengono progressivamente perforati dal materiale disponibile. Per prima cosa viene creata la geometria della pinna con i punzoni. La lunghezza, l'altezza e il passo delle pinne sono determinati in questa prima serie di pugni. Lo spessore delle alette è definito dallo spessore del calcio delle pinne utilizzato. I processi di punzonatura secondaria piegano quindi l'aletta e la bloccano in posizione con l'aletta precedente. Quando la pila di alette ha abbastanza alette per l'applicazione per cui questa pila è stata progettata, viene rimossa dall'area di punzonatura, pronta per diventare un dissipatore di calore con pinna a cerniera completa.

Ogni dissipatore di calore con aletta a cerniera ha il proprio design per i punzoni progressivi per le alette. Ciò rende i gruppi di alette con cerniera più specifici per l'applicazione poiché qualsiasi nuova configurazione del dissipatore di calore con aletta a cerniera richiede in genere un nuovo set di punzoni. I dissipatori di calore con alette a cerniera sono ideali per applicazioni ad alto volume rispetto a cicli di produzione a bassa quantità poiché il costo dei punzoni sarà distribuito su un minor numero di dissipatori di calore.

Come Genie utilizza i dissipatori di calore con alette a cerniera

Genie utilizza pile di alette a cerniera attaccate a una base come gruppo dissipatore di calore. Genie utilizza solo dissipatori di calore con alette a cerniera come questo in modo da poter confrontare facilmente un dissipatore di calore con queste alette con altri tipi di dissipatori di calore. Ma le pile di alette a cerniera possono anche essere incorporate con tubi di calore, che generano dissipatori di calore autoportanti o dissipatori di calore a torre più grandi.

Zipper-Fin-Heat-Sink
Zipper-Fin-Assembly-Examples

Mescoliamo e abbiniamo i materiali nel nostro dissipatore di calore con pinna a cerniera

La cosa bella di avere componenti separati è che puoi mescolare e abbinare i materiali. Puoi avere una base in rame e alette in alluminio o viceversa. A seconda delle esigenze dell'applicazione, potrebbe essere necessario un dissipatore di calore interamente in alluminio o tutto in rame. La selezione del materiale determina il metodo di giunzione tra le alette e la base. L'alluminio resiste alla saldatura, quindi i giunti in alluminio / alluminio sono legati con resina epossidica. La resina epossidica non aderisce bene al rame, quindi i giunti in rame / rame tendono ad essere saldati. Se miscelato tra i due, in genere il componente in alluminio è nichelato, quindi l'assemblaggio viene saldato insieme.

I dissipatori di calore con alette a cerniera sono un'ottima soluzione di trasferimento del calore. Mentre Genie li utilizza nella forma più semplice, le alette a cerniera hanno una vasta gamma di flessibilità di applicazione e design. Contatta Boyd progettisti per assistenza con la progettazione del dissipatore di calore con alette a cerniera.

Articoli correlati

Potrebbe piacerti anche

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!