Home » Blog » Programma COOLERCHIPS - Sistema di raffreddamento avanzato per data center

Programma COOLERCHIPS - Sistema di raffreddamento avanzato per data center

Una sovvenzione di 5 milioni di dollari da parte del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE) supporta NVIDIA e sette partner, tra cui Boyd, per costruire un sistema avanzato di raffreddamento a liquido che consenta una futura classe di data center efficienti ad alta densità energetica. Il programma DOE, chiamato COOLERCHIPS, si concentra su tecnologie innovative per ridurre il consumo energetico dei data center e l'impatto ambientale. Boyd è entusiasta di far parte di questo programma insieme ad altri leader del settore in uno sforzo collaborativo per sviluppare una nuova generazione di soluzioni di raffreddamento ad alta efficienza energetica.

Trucioli di raffreddamento

Need for Change: soluzioni di raffreddamento avanzate per i data center

Il raffreddamento ad aria estrema che utilizza tecnologie bifase e gli attuali sistemi di raffreddamento a liquido devono affrontare limitazioni nel raffreddamento di ambienti di elaborazione ad alta potenza intensi. Poiché i data center continuano ad evolversi con una maggiore potenza di calcolo, gli architetti di sistema devono innovare le soluzioni di raffreddamento per soddisfare le crescenti esigenze. Questi data center di nuova generazione richiedono prestazioni, affidabilità ed efficienza energetica eccezionali oltre a una maggiore dissipazione del calore.

Hai una richiesta di servizio di distribuzione del refrigerante?

Tecnologia di raffreddamento innovativa: combinazione di sistemi di raffreddamento bifase e sistemi di raffreddamento a liquido

La combinazione di sistemi di raffreddamento bifase e raffreddamento a liquido in sistemi bifase pompati, o raffreddamento a liquido evaporativo, sfrutta i vantaggi di entrambe le tecnologie di raffreddamento. Innanzitutto, il raffreddamento bifase utilizza piastre fredde per raffreddare i trucioli e facilitare l'evaporazione e la riformazione del liquido di raffreddamento. Successivamente, interi server, compresi i loro componenti a bassa potenza, sono racchiusi in contenitori ermeticamente sigillati pieni di refrigerante per fornire una soluzione di raffreddamento completa. Con un sistema di raffreddamento bifase ottimizzato per pompaggio, gli ingegneri dei data center possono superare le sfide termiche previste per i data center futuri.

Slitta ad immersione

Innovare con Boyd: sistemi di raffreddamento bifase e raffreddamento a liquido

La solida tradizione di Boyd di tecnologie per sistemi di raffreddamento a liquido e raffreddamento a liquido fornisce una solida base per lo sviluppo collaborativo. La nostra capacità di innovare con tecnologie come unità di distribuzione del refrigerante, camere di vapore 3D, circuiti di liquido e piastre di raffreddamento, gruppi di tubi di calore remoti e refrigeratori ci consente di esplorare nuove possibilità e sviluppare soluzioni di raffreddamento avanzate che meglio si adattano alle vostre applicazioni. Collabora con noi per attingere alla nostra forte eredità, esperienza e capacità per sviluppare piastre di raffreddamento a liquido innovative per sistemi di pompaggio bifase avanzati, consentendo un raffreddamento efficiente dal punto di vista energetico e ad alte prestazioni per le tue applicazioni.

Articoli correlati

Potrebbe piacerti anche

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!