Home » Blog » Generative AI e batterie EV: perché il raffreddamento a liquido?

Generative AI e batterie EV: perché il raffreddamento a liquido?

Generative AI e batterie EV: perché il raffreddamento a liquido?

Tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale (AI) ad alte prestazioni e le batterie dei veicoli elettrici (EV) utilizzano più energia. Più energia genera più calore di scarto, tanto che gli innovatori generativi dell'IA e delle batterie EV stanno passando al raffreddamento a liquido. Esploreremo perché il raffreddamento a liquido è una parte fondamentale di questa conversazione.

Capacità termica dell'aria rispetto al liquido

Al livello più elementare, il raffreddamento a liquido ha una maggiore capacità (Cp) di assorbire calore rispetto al raffreddamento ad aria. La capacità termica misura quanta energia (Joule) ci vuole per aumentare una massa (grammi) a una temperatura specifica (Kelvin / Celsius). A temperatura ambiente:

L'acqua assorbe 4 volte più energia dell'aria per aumentare la stessa temperatura.

Cp aria = 1,0035 J/gK

Cp acqua = 4,1813 J/gK

Cp glicole etilenico = 2,36 J/gK

Cp glicole propilenico = 2,5 J/gK

Maggiore capacità termica = raffreddamento più efficiente e con maggiore capacità.

Densità dell'aria rispetto ai liquidi

I liquidi sono molto più densi dell'aria. Una densità più elevata significa che c'è più massa liquida in un volume definito di quella che ci sarebbe massa d'aria. Confrontando la densità (ρ) dell'aria rispetto all'acqua, la densità dell'acqua è superiore a quella dell'aria.

L'acqua ha 829 volte la massa d'aria nello stesso spazio! Un altro modo per guardarlo, avresti bisogno di 829 cm³ di aria per pesare lo stesso di 1 cm³ di acqua. È come un dado da gioco che pesa lo stesso di 9 lattine di alluminio da 12 once.

Densità aria = 0 g/cm³

Densità acqua = 1 g/cm³

Maggiore densità = maggiore capacità di raffreddamento in uno spazio definito.

Maggiore capacità termica e densità lavorano insieme

Il bordo del raffreddamento a liquido non deriva dalla sua elevata capacità termica o densità in modo indipendente. La combinazione di queste due proprietà rende il liquido una potente soluzione di raffreddamento.

La maggior parte delle applicazioni è limitata dalla quantità di spazio disponibile per il raffreddamento. Ecco un esempio:
Manterremo costante il volume per confrontare; Supponiamo di avere 100cm³ per semplicità.

  • In 100cm³, possiamo avere 0,12 g di aria o 99,8 g di acqua.
  • 0,12 g di aria possono assorbire 0,12 Joule di energia prima che aumenti di 1 gradi Celsius
  • 99,8 g di acqua possono assorbire 417 Joule di energia prima che aumenti di 1 gradi Celsius

Questo è oltre 3000 volte più calore assorbito nello stesso volume.

Il liquido assorbe più di 3000 volte il calore dei chip AI generativi e delle batterie EV nello stesso spazio dell'aria.

Perché il raffreddamento a liquido non viene utilizzato per tutto?

Il raffreddamento a liquido può raffreddare di più e più velocemente dell'aria, ma presenta delle sue sfide. L'aria è facilmente disponibile. L'aria richiede solo ventole, soffianti, condotti o sconcertanti dell'aria per controllare il flusso. Il liquido non è prontamente e abbondantemente disponibile ovunque. Il raffreddamento a liquido richiede tubi, collettori, pompe e raccordi per far circolare il liquido. Il liquido presenta un rischio di perdite e danni causati dall'acqua che è prevenibile con sensori intelligenti, software e ridondanze di sistema, ma questo aumenta la complessità dell'infrastruttura. L'alta densità significa anche che il liquido è più difficile da spostare rispetto all'aria. I sistemi liquidi si muovono più lentamente o richiedono sistemi di pompaggio più potenti.

Gli innovatori nell'intelligenza artificiale generativa e nelle batterie EV si rivolgono al raffreddamento a liquido quando le richieste termiche superano ciò che è fattibile con il raffreddamento ad aria. La necessità di prestazioni più elevate supera le complessità aggiuntive del sistema e dell'infrastruttura di Liquid.

Scegliere il sistema di raffreddamento giusto per la tua applicazione con Boyd

Boyd vanta decenni di prestazioni sul campo dei sistemi di raffreddamento a liquido ad alta affidabilità in mercati regolamentati e critici per la sicurezza. Abbiamo raffreddato in modo affidabile carichi ad alta potenza perfezionando la progettazione del sistema a liquido per mitigare le sfide del sistema di raffreddamento a liquido, massimizzando al contempo i vantaggi dell'elevata capacità di raffreddamento. Gli innovatori nell'intelligenza artificiale generativa e nelle batterie EV che stanno spingendo i loro limiti prestazionali e, per impostazione predefinita, i confini del loro sistema di gestione termica, si stanno rivolgendo a Boyd per concetti di raffreddamento a liquido, progettazione avanzata di componenti e sistemi, simulazione e modellazione termica, innovazione del raffreddamento, produzione globale su larga scala e test di tenuta in linea al 100%.

Boyd è un partner inestimabile per il raffreddamento a liquido con esperienza nella gestione termica dell'intero spettro del raffreddamento ad aria e a liquido per aiutare a superare i limiti delle soluzioni raffreddate ad aria come le camere di vapore 3D e i gruppi di tubi di calore remoti o introdurre in modo sicuro sistemi a liquido conunità di distribuzione del colio, refrigeratori, circuiti di liquidi e piastre fredde. Stiamo raffreddando le applicazioni generative di batterie AI ed EV più avanzate oggi sul mercato con sistemi di raffreddamento a liquido avanzati, ad alta efficienza e affidabili. Contattaci per scoprire come possiamo aiutarti a raffreddare i tuoi sistemi di batterie AI ed EV.

 

Articoli correlati

Potrebbe piacerti anche

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!