Home » Blog » Raffreddamento di elettronica ad alta potenza

Raffreddamento di elettronica ad alta potenza

Aumento della potenza: aumento della domanda di energia per chip ad alte prestazioni

L'industria dei semiconduttori continua a guidare la legge di Moore e a spingere i confini della potenza e delle prestazioni dei chip dei semiconduttori. Prestazioni più elevate, chip più potenti e complessi generano più calore con densità di potenza più elevate. Gli innovatori della tecnologia termica come Boyd stanno sviluppando nuovi metodi per raffreddare la potenza e le prestazioni dei chip in aumento esponenziale.

Le nuove tecnologie dei semiconduttori stanno aumentando i requisiti di raffreddamento

La potenza dei chip è quasi raddoppiata negli ultimi anni, con gli innovatori che passano da 400 watt di raffreddamento in 2020 a 750 watt in 2023. Poiché si prevede che le richieste di energia raggiungeranno o supereranno i 1500 watt per 2025 per applicazioni ad alte prestazioni, il raffreddamento a liquido tradizionale potrebbe non essere sufficiente per gestire efficacemente le crescenti esigenze di dissipazione del calore di questi chip.

Le nuove tecnologie dei semiconduttori stanno guidando i requisiti di raffreddamento aumentati
L'aumento della potenza dei chip richiede tecnologie di raffreddamento innovative

Il raffreddamento a liquido avanzato di Boyd: spingere il limite del raffreddamento a liquido tradizionale

Supera le sfide termiche previste dall'aumento della domanda di energia dei chip ad alte prestazioni con una tecnologia avanzata di raffreddamento a liquido che combina sistemi di raffreddamento bifase e raffreddamento a liquido in sistemi bifase pompati o raffreddamento a liquido evaporativo. Il raffreddamento a liquido evaporativo sfrutta i vantaggi di entrambe le tecnologie di raffreddamento per consentire un'elettronica a densità più elevata.

L'eredità tecnologica di raffreddamento di Boyd consente una solida base per innovare un raffreddamento più efficace ed efficiente.

Innovare con Boyd: raffreddare in modo efficiente i semiconduttori di nuova generazione

La forte tradizione di raffreddamento bifase di Boyd come camere di vapore 3D e termosifoni e tecnologie di sistemi di raffreddamento a liquido come unità di distribuzione del refrigerante, piastre di raffreddamento a liquido e refrigeratori ci consente di esplorare nuove possibilità e sviluppare soluzioni di raffreddamento avanzate per raffreddare in modo efficace ed efficiente i chip oltre gli 1600 watt. Questi chip sono fondamentali per applicazioni in crescita come l'intelligenza artificiale e l'elaborazione autonoma nei settori del cloud e dell'eMobility.

Il team di sviluppo di Boyd sta guardando oltre i prossimi anni di sviluppo dei semiconduttori, quindi se i requisiti dei tuoi chip superano quelli che ritieni sia attualmente possibile, ti preghiamo di contattarci. Potremmo già lavorare a una soluzione.

Boyd anticipa la crescita esponenziale della potenza dei semiconduttori e sviluppa continuamente soluzioni di raffreddamento innovative.

Articoli correlati

Potrebbe piacerti anche

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!