Home » Blog » Raffreddamento in rack e raffreddamento in fila

Raffreddamento in rack e raffreddamento in fila

Installazioni di data center: raffreddamento in-rack o raffreddamento in-row?

Le nuove applicazioni di intelligenza artificiale (AI) spingono verso una rapida crescita dei data center, lasciando agli architetti dei data center il compito di determinare rapidamente se il raffreddamento in-rack o in-row è adatto alla loro installazione. Le richieste dei consumatori in termini di praticità, flessibilità, velocità, mobilità e reattività guidano un'elaborazione immensa. Con carichi di dati estremi, i processori più potenti generano ulteriore calore, mentre i progettisti di sistemi si affidano a soluzioni di raffreddamento innovative come il raffreddamento in-rack e il raffreddamento in-row per far fronte a questa esplosione di dati.

L'espansione dei data center cloud, alimentata dall'intelligenza artificiale e dalle richieste dei consumatori, determina la necessità di soluzioni di raffreddamento efficaci

Hai una richiesta di servizio di distribuzione del refrigerante?

Tecnologie di raffreddamento innovative per i data center

Raffreddamento a liquido in rack

I sistemi di raffreddamento a liquido integrati all'interno dei rack dei server gestiscono abilmente il calore proveniente da più fonti. Questi sistemi compatti e ad alte prestazioni ottimizzano lo spazio nei design degli chassis, consentendo una maggiore densità di elaborazione e potenza a parità di ingombro. Le unità di distribuzione del refrigerante (CDU) in rack e i circuiti di raffreddamento a liquido si collegano perfettamente ai sistemi di raffreddamento ad acqua dell'impianto per fornire un raffreddamento efficace alla pala o al truciolo attraverso piastre di raffreddamento a liquido.

Perché utilizzare il raffreddamento a liquido in-rack per il mio data center?

Negli ambienti server ad alta densità, il raffreddamento a liquido in-rack raffredda in modo efficiente i singoli rack dei server, con conseguente risparmio sui costi e riduzione del consumo energetico. In combinazione con il contenimento dei corridoi caldi e freddi, il raffreddamento in-rack isola i flussi d'aria per migliorare l'efficienza di raffreddamento e ridurre la necessità di un'ampia infrastruttura di raffreddamento, preservando spazio prezioso nel data center.

Raffreddamento a liquido in rack

Raffreddamento a liquido in fila

I sistemi di raffreddamento a liquido integrati per più rack di server gestiscono efficacemente carichi termici elevati. Le unità di distribuzione del refrigerante (CDU) all'interno della fila possono funzionare come unità autonome o collegarsi ai sistemi di liquidi dell'impianto esistenti. Queste CDU sono dotate di strumentazione intelligente per ottimizzare l'utilizzo dell'energia e il rilevamento delle perdite per garantire prestazioni di picco variabili e protezione preventiva.

Soluzioni di raffreddamento a liquido per chassis

Perché utilizzare il raffreddamento a liquido in-row per il mio data center?

I sistemi di raffreddamento a liquido in-row offrono flessibilità nell'adattarsi al layout del data center e alle modifiche alla configurazione del server per garantire un raffreddamento uniforme e coerente. I sistemi in-row possono essere personalizzati per adattarsi perfettamente ai carichi termici del server, massimizzare l'efficienza e ridurre al minimo il consumo energetico. Ciò rende il raffreddamento in-row una scelta ideale ed efficiente in termini di spazio per i data center con spazio limitato per ottimizzare l'area disponibile.

Migliora l'efficienza dei rack dei server con sistemi di raffreddamento a liquido integrati avanzati

Innova con Boyd

Boyd vanta decenni di esperienza e competenza nella progettazione e produzione di soluzioni di raffreddamento per data center. Sfrutta la nostra ricca esperienza nel raffreddamento a liquido e nella scienza dei materiali per progettare soluzioni di raffreddamento all'avanguardia che danno priorità a prestazioni, affidabilità ed efficienza energetica di alto livello.

Sia che abbiate bisogno di un raffreddamento in-rack all'interno di singoli rack di server o di un raffreddamento in fila per più rack di server, abbiamo quello che fa per voi. La nostra esperienza ingegneristica e di scienza dei materiali ci consente di progettare soluzioni di raffreddamento personalizzate per tipi di data center specifici. Per saperne di più sulle nostre soluzioni di gestione termica o per discutere le esigenze del vostro progetto, fissate una consulenza con i nostri esperti.

Articoli correlati

Potrebbe piacerti anche

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!