Home » Blog » Consumo energetico nei data center: raffreddamento ad aria e a liquido

Consumo energetico nei data center: raffreddamento ad aria e a liquido

Aumento della domanda di energia nei data center

La crescente domanda di servizi digitali, tra cui cloud computing, intelligenza artificiale e altre tecnologie ad alta intensità di dati, sta aumentando il consumo energetico globale dei data center. Secondo l'Agenzia internazionale dell'energia (IEA), i data center hanno consumato circa 200 TWh di elettricità in 2022 e si prevede che cresceranno fino a 400 TWh entro i 2030. Mentre il settore dei data center continua ad evolversi e ad affrontare le crescenti sfide del consumo energetico, gli investitori hanno l'opportunità di supportare e capitalizzare i progressi nelle tecnologie ad alta efficienza energetica che innovano e migliorano la sostenibilità.
global-data-center-energy-demand-by-data-center-type-2010-2022

Raffreddamento e consumo energetico nei data center

McKinsey and Company stima che il raffreddamento rappresenti quasi il 40% dell'energia totale consumata dai data center, sottolineando l'importanza di implementare pratiche di raffreddamento efficienti per ridurre il consumo energetico e migliorare l'efficienza energetica complessiva.

Il 40% del consumo energetico del data center è destinato al raffreddamento

I data center utilizzano una metrica comune nota come Power Usage Effectiveness (PUE) per misurare l'efficienza energetica, un rapporto che confronta l'energia totale consumata da un data center con l'energia consumata solo dalle apparecchiature IT.

PUE = Energia consumata dall'intera struttura / Energia consumata dalle apparecchiature IT

Un PUE di 1,0 significa che il data center è perfettamente efficiente, mentre un PUE di 2,0 significa che l'infrastruttura della struttura consuma il doppio dell'energia rispetto alle apparecchiature IT. Gli operatori dei data center misurano il PUE per soddisfare le iniziative di efficienza e identificare le aree di miglioramento. L'efficacia media annua del consumo energetico (PUE) riportata in 2022 è stata di 1,55, che rappresenta un leggero miglioramento rispetto alla media di 2021 di 1,57 ma coerente con la tendenza dei guadagni marginali del PUE Uptime Institute osservato annualmente dal 2014.

I data center mirano a ridurre i PUE a 1, massimizzando le prestazioni di elaborazione per l'energia spesa, ma attualmente in media 1,55
Uptime-Institute-PUE-progress

Tuttavia, le strutture hyperscale di grandi dimensioni più efficienti hanno raggiunto un valore PUE di 1,2 rispetto ad altre strutture con valori PUE superiori a 1,6, il che significa che per ogni kW di potenza utilizzata per l'attività IT, altri 600 W vengono consumati per alimentare le apparecchiature di raffreddamento e altre infrastrutture.

PUE-per-Data-Center-Space-Type

PUE per tipo di spazio del data center

Per ogni kW utilizzato in un data center, sono necessari 200-600 W per raffreddare le apparecchiature IT

Migliora l'efficienza energetica con tecnologie di raffreddamento innovative

Pratiche di raffreddamento efficienti svolgono un ruolo cruciale nel raggiungimento di un PUE inferiore. Implementando tecnologie di raffreddamento innovative, come il raffreddamento a liquido, il contenimento dei corridoi caldi e freddi o la gestione ottimizzata del flusso d'aria, i data center riducono l'energia consumata dall'infrastruttura di raffreddamento, migliorando l'efficienza energetica. L'adozione del raffreddamento a liquido nei data center sta guadagnando slancio grazie alla sua capacità di fornire un raffreddamento più efficiente ed efficace rispetto al raffreddamento ad aria, in particolare i rack IT ad alta densità.

Il raffreddamento a liquido ad alta efficienza energetica riduce il PUE rispetto al raffreddamento ad aria

L'analisi PUE di un data center raffreddato ibrido aria-liquido ad alta densità pubblicata dall'American Society of Mechanical Engineers (ASME) ha studiato la transizione graduale dal raffreddamento ad aria al 100% di raffreddamento ad aria -75% a liquido. Lo studio ha osservato una diminuzione del valore PUE con l'aumento della percentuale di raffreddamento a liquido. Nel caso di raffreddamento a liquido al 75%, sono stati ottenuti consumi inferiori dell'27% nell'alimentazione dell'impianto e un utilizzo inferiore del 15,5% nell'intero sito del data center.

Anche una transizione parziale del 75% dal raffreddamento ad aria a quello a liquido riduce il consumo energetico dell'impianto dell'27%

La metrica PUE non considera l'efficienza delle apparecchiature IT o di rete e fornisce un punto di riferimento per valutare i guadagni di efficienza nel tempo all'interno di una struttura di data center, senza confrontare una struttura con un'altra. Indipendentemente da ciò, rimane lo standard de facto per misurare e confrontare l'efficienza energetica dei data center. Nonostante le sue carenze, il PUE fornisce una base utile per valutare e migliorare l'efficienza dell'infrastruttura di una struttura.

Il raffreddamento a liquido è così efficace nel migliorare le prestazioni delle apparecchiature IT e ridurre l'energia necessaria per raffreddare che rende obsoleta la metrica PUE del settore

Il settore dei data center continua a lavorare su nuove metriche per misurare con maggiore precisione la propria efficienza energetica. TUE è una di queste metriche che considera l'efficienza delle apparecchiature IT, il sistema di raffreddamento e altri fattori che influenzano il consumo energetico nei data center.

TUE = (Energia consumata dall'intera struttura) / (Energia consumata dalle apparecchiature IT + Apparecchiature di raffreddamento)

Le innovative soluzioni di raffreddamento per data center di Boyd

Boyd ha decenni di esperienza e competenza nell'innovazione e nella produzione di soluzioni di raffreddamento come unità di distribuzione del refrigerante, camere di vapore 3D, circuiti di liquidi e piastre fredde, assemblaggi di tubi di calore remoti e refrigeratori per data center. Sfrutta la nostra tradizione nel raffreddamento a liquido e nella scienza dei materiali per progettare soluzioni innovative basate sull'intelligenza artificiale ottimizzate per prestazioni, affidabilità ed efficienza energetica.

La nostra esperienza ingegneristica e di scienza dei materiali ci consente di progettare soluzioni di raffreddamento personalizzate per tipi di data center specifici. Per saperne di più sulle nostre soluzioni di gestione termica o per discutere le esigenze del vostro progetto, fissate una consulenza con i nostri esperti.

Articoli correlati

Potrebbe piacerti anche

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!