Oltre le prestazioni: affrontare i problemi di affidabilità nel raffreddamento a liquido
Nell'odierno panorama avanzato dei data center hyperscale, i sistemi di raffreddamento a liquido sono essenziali per le prestazioni di nuova generazione. Questi sistemi spingono la densità delle apparecchiature con circuiti di raffreddamento a liquido collegati all'elettronica di alto valore per raffreddare direttamente i carichi termici. Tuttavia, le perdite di refrigerante dovute alla corrosione o ai problemi di interconnessione dei fluidi riducono l'efficienza, danneggiano i componenti e aumentano i costi di manutenzione. Boyd affronta le potenziali perdite in modo proattivo con una produzione precisa e robusta e test rigorosi perfezionati in oltre quattro decenni di esperienza per garantire soluzioni di raffreddamento a liquido di alta qualità, affidabili e prive di perdite.Hai una richiesta di servizio di distribuzione del refrigerante?
La differenza Boyd
L'esperienza decennale di Boyd nella progettazione di sistemi liquidi e componenti liquidi ci fornisce l'esperienza per prevenire le perdite sul campo. I nostri progetti, processi e produzione sono tutti orientati ad affrontare ogni aspetto di potenziali perdite. Continua a leggere per saperne di più sui diversi tipi di perdite e su come Boyd le previene.Comprendere le radici delle perdite di refrigerante nei sistemi di raffreddamento a liquido
Nei sistemi di raffreddamento a liquido, le perdite di refrigerante rappresentano un rischio significativo e possono compromettere le prestazioni e l'affidabilità. Capire perché le perdite di refrigerante sono fondamentali per una prevenzione efficace. I problemi di corrosione e di interconnessione dei fluidi sono i fattori principali che causano perdite di refrigerante.

Problemi di interconnessione dei fluidi:
Il refrigerante scorre attraverso reti complesse in un sistema liquido. La chiamiamo interconnessione fluida ed è vitale per una gestione termica efficiente in ambienti elettronici densi. I raccordi e i tubi del sistema di raffreddamento a liquido di Boyd, compresi i tipi girevoli e a sgancio rapido (QD), sono sottoposti a rigorosi test accelerati per garantire giunti fluidi robusti. I raccordi girevoli offrono flessibilità alle interfacce, mentre i raccordi QD consentono sconnessioni senza gocciolamento e funzionamento "sostituibile a caldo" per migliorare la facilità di installazione e la continuità della manutenzione.Con l'aumento della densità elettronica, i design dei circuiti di raffreddamento si stanno espandendo rapidamente per ospitare una massa maggiore di hardware. Ciò aumenta il rischio di problemi di interconnessione fluida. La riduzione del rischio di interconnessione dei fluidi inizia con tubi e raccordi robusti sottoposti a test rigorosi. Anche le soluzioni di imballaggio e le procedure di manipolazione adeguate sono fondamentali per prevenire in modo proattivo le perdite di interconnessione dei fluidi. Questi gruppi di raffreddamento pesanti richiedono supporto meccanico durante la spedizione, la movimentazione e lo stoccaggio per mitigare le sollecitazioni sui giunti dei fluidi e garantire un'installazione rapida e ripetibile.

Garantire un'affidabilità senza perdite nei giunti, nei raccordi e nelle guarnizioni di interconnessione dei fluidi del sistema di raffreddamento a liquido
I nostri sistemi di raffreddamento a liquido sono dotati di diverse tecnologie di giunzione per soddisfare le diverse esigenze dei clienti prevenendo le perdite. Saldiamo o brassiamo i giunti per creare componenti e assemblaggi metallici resistenti e durevoli, perfezionati in decenni di esperienza nella produzione. Per i raccordi a innesto, miglioriamo la sicurezza abbinandoli a morsetti per tubi, garantendo una connessione stretta e senza perdite. Per proteggere le guarnizioni O-ring, incorporiamo filtri durante i test e all'interno delle nostre unità di distribuzione del refrigerante (CDU) per rimuovere le particelle più grandi che potrebbero danneggiare l'integrità delle guarnizioni. Boyd produce, gestisce, testa e confeziona meticolosamente giunti, raccordi e guarnizioni del circuito di raffreddamento a liquido per garantire interconnessioni sicure dei fluidi prima che raggiungano il cliente. Questo processo rigoroso mantiene l'integrità del giunto e riduce al minimo i rischi di perdite.
Corrosione:
La corrosione rappresenta un rischio significativo per i sistemi di raffreddamento a liquido. La corrosione nei sistemi di raffreddamento a liquido si verifica spesso all'interno del sistema ed è difficile da vedere, ma è una delle cause principali delle perdite di refrigerante. La corrosione galvanica e da erosione sono le due preoccupazioni principali.
La corrosione galvanica si verifica quando metalli dissimili entrano in contatto in presenza di un elettrolita, come il liquido di raffreddamento nei sistemi di raffreddamento a liquido. I sali e i contaminanti che promuovono la ionizzazione accelerano questo processo. La mitigazione della corrosione galvanica richiede superfici accuratamente pulite e l'uso di inibitori di corrosione. Questi inibitori passivano le superfici metalliche, proteggendole dalla corrosione. Reintegrare regolarmente gli inibitori è essenziale poiché si esauriscono gradualmente nel tempo.


La corrosione per erosione si verifica quando l'aumento della velocità del refrigerante erode le superfici metalliche, spesso causato da un flusso turbolento o da curve strette nel percorso del refrigerante. Questa erosione indebolisce i materiali, aumentando il rischio di perdite e di eventuali guasti al sistema. Soluzioni di progettazione efficaci riducono al minimo le variazioni di velocità del flusso e garantiscono percorsi fluidi del refrigerante per prevenire la corrosione da erosione.
Boyd affronta questi rischi di corrosione implementando guarnizioni avanzate, materiali resistenti alla corrosione, tecniche di produzione precise e test rigorosi nei sistemi di raffreddamento a liquido. Queste misure proattive non solo mitigano i problemi di interconnessione dei fluidi, ma garantiscono anche un funzionamento affidabile ed efficiente. Salvaguardano l'integrità dell'elettronica di alto valore, riducono i tempi di inattività e abbassano i costi di manutenzione per tutta la durata del sistema.
Migliorare l'affidabilità del sistema: rilevare le perdite di refrigerante nei sistemi di raffreddamento a liquido
Il rilevamento delle perdite di refrigerante nei sistemi di raffreddamento a liquido è fondamentale per proteggere i componenti elettronici e mantenere l'affidabilità del sistema con una rapida reattività. Questo processo utilizza una combinazione di sensori di perdite e cavi di rilevamento delle perdite. Questi sensori rilevano la saturazione e segnalano prontamente la presenza di una perdita, con alcuni sistemi in grado di localizzarla con precisione. La maggior parte delle unità di distribuzione del raffreddamento (CDU) include un sensore di perdite con cavi di rilevamento delle perdite di supporto che vanno dalla piastra di raffreddamento al collettore e alla CDU. Per piastre fredde sostituibili a caldo o circuiti di raffreddamento senza connessioni CDU, è necessario un sensore di perdite integrato aggiuntivo. Le variazioni di pressione della CDU attivano un allarme di perdita se la pressione del sistema è stata correlata e il trasduttore di pressione è sufficientemente sensibile.


Ottimizzazione del contenimento delle perdite: oltre l'arresto del sistema
Quando viene rilevata una perdita di refrigerante, il sistema avvia un arresto per proteggere l'hardware. La pompa CDU smette di funzionare, ma la pressione residua del sistema può ancora causare perdite di refrigerante. L'aggiunta di una valvola di intercettazione al sottosistema liquido contiene efficacemente la perdita e impedisce che influisca su altre parti del sistema. Sebbene i sensori di perdita e le valvole di intercettazione non migliorino direttamente l'affidabilità del prodotto, forniscono una risposta immediata cruciale alle perdite per prevenire danni catastrofici nei sistemi avanzati. Inoltre, l'integrazione di una valvola di controllo proporzionale nel collettore migliora le capacità di contenimento delle perdite.Ottimizzare le prestazioni, eliminare le perdite: il vantaggio di Boyd nel raffreddamento a liquido
Boyd è pioniere dell'innovazione attraverso la progettazione di soluzioni senza perdite, tecniche di tenuta avanzate e materiali resistenti alla corrosione. La nostra esperienza ingegneristica e nella scienza dei materiali ci consente di sviluppare soluzioni robuste che garantiscono l'integrità e l'affidabilità dei sistemi di raffreddamento a liquido. Boyd affronta sfide come i problemi di interconnessione dei fluidi e i rischi di corrosione attraverso test rigorosi e capacità di produzione di precisione. Pianifica una consulenza con i nostri esperti per esplorare la nostra gamma completa di soluzioni senza perdite su misura per soddisfare le esigenze specifiche del tuo progetto e ottimizzare le prestazioni del sistema.